欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

原子吸收分析法

  • 2023.05.23 11:47:54
  • 米思米
  • 2462

(1)测量原理

 这是JIS所采用的公定分析方法。当原子置于高温火焰中时(也有不使用火焰的方法),原子核周围电子中最外层的电子被激发并迁移到更高的能级,短时间内又会恢复至原本的能级状态,此时,会发出了原子特有的光。这就是“原子发光”,每种原子都会发出其独有的光。
 另一方面,当这种特定的光从外部照射到原子上时,会被原子吸收。这就是“原子吸光”,从光吸收的程度(吸光度)就可以知道原子的浓度。


(2)测量装置

 原子吸收分光光度计的光学系统示例如图所示。待测原子的吸收波长是使用空心阴极灯(HCL),并使用氘(D2)进行背景校正。为了激发原子,采用氢气、乙炔、氧化亚氮等作为燃烧器(B)的热源。样品被雾化并注入燃烧器。穿过燃烧器火焰的光通过光电倍增管(PM)被转换成电信号,并作为浓度数据显示和打印出来。


原子吸收分析法


(3)特征

 可用于大多数金属元素的分析,但分析前需要进行预处理。与上次介绍的荧光X射线分析法不同,这种方法不能直接分析固体样品。
 虽然也取决于产品的材料,通常需要使用王水等强酸溶解目标元素,然后用纯水按准确比例稀释溶液,制成液体试样,用作测量目标。通常,能够测量出以个位数为单位的ppm浓度,因此用纯水稀释试样的技术水平决定了误差高低。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities